This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:2个有关 TUSB3410原理图应用设计的快速问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824554/tusb3410-2-quick-question-for-tusb3410-schematic-application-design

器件型号:TUSB3410

您好、先生、

我们从客户那里得到了有关 TUSB3410应用的2个快速问题、需要您的帮助才能重新确认。

1、SUSPEND 和 VREGEN 引脚之间的 D1是否需要 放置?

2.对于 SCL/SDA、 需要使用8引脚 ROM 插座吗? 客户需要保留它吗?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    请参阅 TUSB3410数据表的第6.6节。

    2.无需使用8引脚 ROM 插座。 您可以将 EEPROM 直接连接到 TUSB3410。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的更新、如果我需要您对原理图审阅的支持。 我应该发送给谁?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    您可以将原理图发送给我进行审阅。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David、通过电子邮件发送给您。