This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:最高结温

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825441/tca9548a-max-junction-temperature

器件型号:TCA9548A

查找 TCA9548ARGER 的最高结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    您是否在寻找推荐值或绝对最大值?

    在任一种情况下、我们都建议使用~90C。 如果超过该值、则时基故障(FIT 率)会增加。 如果您的电压低于3.6V Vcc、则可以达到105°C。

    -Bobby