请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 你好
我的客户正在使用 TUSB4020BI 和 USB-SD/MMC 控制器 IC (非 TI)
USB-SD/MMC 控制器 IC 与 TUSB4020BI 的一个从属端口相连、支持 Windows 10物联网企业环境。
当尝试从 Windows 的任务栏中取出 SD 卡时,他们只能选择“Remove Ultra fast media”(删除超快介质)。
它看起来不能正常工作。 选择后,设备管理器仅显示“USB 海量存储!”。
即使再次卸下并插入 SD 卡、也无法再次识别 SD 卡。
尝试从 Explorer 中取出 SD 卡时、它工作正常。
我觉得这个问题不是由 TUSB4020BI 引起的、但我只想确认是否有任何方法可以通过更改 TUSB4020BI 配置来解决这个问题。
有办法吗? 您是否认为此问题是由 USB-SD/MMC 控制器而不是 TUSB 引起的?
此致、
OBA