This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180A:关于 VCC 引脚的引脚处理

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC180A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824797/sn65lbc180a-about-pin-processing-of-vcc-pin

器件型号:SN65LBC180A

大家好、

我的客户正在考虑使用 SN65LBC180A 替换竞争产品。

然而、竞争产品的 VCC 引脚(13)为 NC。

是否可以将 SN65LBC180A 的 VCC 引脚(13)处理为 NC?

此致、

Sakuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakuma、

    只要为引脚14 (VCC)提供电压、引脚13就可以保持 NC 状态。 内部连接了引脚13和14。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Hackett:

    感谢您的快速响应。

    我理解答案的内容。 它似乎可以从竞争产品中替代。

    此致、

    Sakuma