This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:仿真 PD 3.0 PPS SNK

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825091/tps65982-emulate-a-pd-3-0-pps-snk

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

对于某些项目、我们需要一些支持 PPS 的 PD 3.0 SNK 仿真器来测试 PD 3.0 SRC。

我们已经有 TPS65982。   

但是、据我了解、该产品无法支持 PD 3.0 PPS SNK。

TI 是否有可以制作 PD 3.0 PPS SNK 的产品?

谢谢、

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    TPS65982是在 PD3.0发布之前设计的、因此无法支持任何 PD3.0消息、包括 PPS SNK。 如果您希望支持 PD3.0消息、则需要使用 TPS65987D。 但是、这无法支持 PPS SNK。