This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810应用

Guru**** 2529140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824362/ds280df810-ds280df810-application

器件型号:DS280DF810

尊敬的:

   

我们的客户 计划将此芯片用作错误代码表、请帮助确认以下问题:

是否只有25M 的校准时钟或需要单独的参考时钟?  参考时钟频率是多少、它在哪里输入到芯片

DCA 示波器需要使用 Trigger 信号、我们能否从芯片引脚获取信号。

  谢谢

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给合适的人员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 25MHz 时钟是此参考器所需的唯一参考时钟信号。 除了此25MHz 校准时钟、您输出数据所需的一切只是有效的输入数据信号
    2. 您可以使用从数据源到重定时器的触发信号、也可以测量重定时器通道输出信号单端、同时将另一个信号(数据或数据总线)馈送到 DCA 触发输入

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师