This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E007:与竞争对手相比,TPD2E007无法满足某些规格要求

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822202/tpd2e007-tpd2e007-can-t-meet-some-spec-requirement-compared-with-competitors

器件型号:TPD2E007

大家好、

我发现我的客户在  其通信模块中使用了 NXP 竞争对手 PESD1CAN 的 ESD、例如 CAN、485。

但是、我向他们推广我们的 TPD2E007、但获取他们的反馈、如下所示:

  1. ESD 需要工作温度>=105°C;
  2. 需要更低的泄漏电流、大约1nA;
  3. VESD 需要>= 23KV。

我们的 TPD2E007无法满足他们的要求,但 NXP PESD1CAN 可以满足这些要求。  

我们是否有可与之竞争的器件? 我在 TI.com 上找不到它。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 CAN 支持 CAN 信号的器件、但 TPD2E007是我们用于 RS-485的唯一器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Phillips、

    这意味着 TPD2E007无法用于 CAN 接口 ESD 保护、对吧?

    2、为什么 CAN 和485之间的 ESD 差异?

    3.我们是否有计划发布 ESD 器件以支持 CAN、PESD1CAN 等性能 

    谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CAN 应用中不能使用 TPD2E007、因为 CAN 信号的共模电压可高达24V。

    RS485只能从+12V 变为-7V

    否、我们没有发布 CAN ESD 器件的计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Phillips、

    客户在  485接口 ESD 保护中使用 PESD1CAN、而不是 CAN。

    你认为这有道理吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是 TI 器件、因此您必须咨询制造商。