This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AT:DS26C32输出信号类型

Guru**** 2525480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825061/ds26c32at-ds26c32-output-signal-type

器件型号:DS26C32AT

我们将此芯片用于 Honeywell 的传统设计之一。 想要了解输出的信号类型、是否可以使用标准 TTL 到 RS232转换器进行分接。 芯片输入具有 RS422差分信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kishore、

    这种使用不应导致任何问题。 您在尝试此操作时是否看到任何不利的情况?

    此致、