This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LBC175:最高结温

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LBC175, SN55LVDS31, SN54LVCH245A-SP, THS1206M, TLV5638M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821616/sn55lbc175-maximum-junction-temp

器件型号:SN55LBC175
主题中讨论的其他器件: SN55LVDS31SN54LVCH245A-SPTHS1206MTLV5638M

您好!

你好。

需要你们的帮助。 我们的一位客户在寻找以下器件型号的最高结温(摄氏度)以及热阻结至电路板(摄氏度/瓦):

5962-9076603QEA
5962-9762101QEA
5962-9754301QEA
5962-9957701NXD
5962-9325801MCA
5962-9204201MEA
5692-8773901XA
5962-9957601QPA

感谢您对此的支持。

提前感谢。

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    请将这些作为单独的跟踪请求发布。   不同的器件具有不同的负责人。   如果不分开,就很难找到解决办法。

    此帖子可以表示 SN55LBC175。

    BTW、您正在寻求一些竞争对手的器件。   请在发布前修改列表。

    下面是我的快速评估:

    5962-9076603QEA SN55LBC175
    5962-9762101QEA SN55LVDS31
    5962-9754301QEA SN54LVCH245A-SP (我们没有此封装、请参考有效封装)
    5962-9957701NXD THS1206M
    5962-9325801MCA 不是 TI 器件
    5962-9204201MEA 不是 TI 器件
    5692-8773901XA LM139AWG-SMD
    5962-9957601QPA TLV5638M

    对于 SN55LBC175、 绝对最大 Tj 为150。   几乎所有 TI 器件都是如此。

    需要对热指标建模。  此过程大约需要2周。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    非常感谢您的澄清。  

    这些器件在 TI 网站上不可见、因此我无法确认它们是否为 TI 器件。

    我将为以下每个组件创建一个单独的线程:

    5962-9762101QEA SN55LVDS31
    5962-9754301QEA SN54LVCH245A-SP (我们没有此封装、请参考有效封装)
    5962-9957701NXD THS1206M
    5692-8773901XA LM139AWG-SMD
    5962-9957601QPA TLV5638M

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

     SN55LBC175的结至电路板热阻(摄氏度/瓦)如何?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    如果数据表中未显示该值、则可能意味着我们当前没有该值、因此需要生成该值。

    Wade 在下周不在办公室、但我检查并发现 Wade 已向 SN55LBC175和 SN55LVDS31提出申请。  数据的预计日期为8月中旬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    这是热建模的结果。

    Theta JA-High K:   74.3    
    Theta JC,顶部:   37.5    
    Theta JB:   55.7.    
    磅/平方英寸 JT:   26.2.    
    磅/平方英寸 JB:   58.3.

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水