This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:应用问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825059/tca9517-application-issue

器件型号:TCA9517

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们想知道 TCA9517DR SOIC 可以在相同的电压下使用吗? (3.3至3.3)

如果不能、其他 P2P 解决方案是否可以共享?

我们的应用如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shu、

    TCA9517可在3.3V 至3.3V 电压下使用。 如果是器件、您可能需要在 Vcc 线路上添加一个去耦电容。

    谢谢、

    -Bobby