This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:SN65HVD888保护

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824712/sn65hvd888-sn65hvd888-protection

器件型号:SN65HVD888
主题中讨论的其他器件: 冲击

您好!

此查询与 "SN65HVD888保护"相关  

根据 SN65HVD88数据表(图23)的建议、我们提供了保护(TVS、TBU 和 MOV)并测试了240VAC 的 A 和 B 短路

根据 TBU (TBU-CA-065-200-WH)数据表、最大电流保护范围为> 400mA (Itrigger)。

它会影响 SN65HVD888收发器芯片吗?   在收发器 A 和 B 引脚处流动400mA。

请提供您的建议以及 SN65HVD888收发器芯片承受的电流大小、同时 A 和 B 点短路。  

谢谢、

Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan、

    如果电流是由于输出驱动到短路、收发器会将其自身的输出电流限制在安全水平。 如果高电流是由于应用了触发器件内部瞬态保护电路的大过压导致的、则电流将仅受 TBU 的限制。 在这种情况下、在有限的持续时间内可以容忍400mA 的电流。 根据我的经验、TBU 的触发速度足够快、以至于这个电流水平不会导致损坏。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的支持、

    正如您所说、您能否共享 SN65HVD888收发器输出电流安全级别(内部瞬态保护电路)详细信息以供参考。

    此外、让我知道 SN65HVD888收发器芯片承受的短路电流和持续时间(A 和 B 中的短路)大小、

    谢谢、
    Rajan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajan、

    A/B 上的短路将导致一个不大于150mA 的电流(器件的输出电流限制值)。  该器件可以无限期地承受这种情况、但根据环境温度的不同、由于其内部过热监控器、它可能循环进入和退出热关断状态。  (这有助于确保器件不会因高功率耗散所产生的发热而损坏。)

    对于瞬变、可能很难指定最大电流值、因为该值将取决于瞬变的脉冲形状(即上升/下降时间、总持续时间等)。  但是、您可以查看给定瞬态冲击的测试结果、以了解器件可以承受的能量。  例如、SN65HVD888规定能够承受符合 IEC 61000-4-2标准的12kV ESD。  该冲击的持续时间为60ns、产生45A 的峰值电流

    此致、
    最大