This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064连接后轮毂时出现显示问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824068/tusb1064-display-issue-when-tusb1064-attaching-behine-hub

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件: TUSB564

TUSB1064连接后轮毂时出现显示问题。

请 查看日志并 告诉我 为什么 TUSB1064行为会有所不同?  

1) 1)请 查看日志、 并说明 为什么 TUSB1064行为会有所不同?  

2) 2)什么是 snoop disable/enable (禁用/启用)会影响 AUX 通道通信

通过邮件发送详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter

    是否要将日志文件附加到此主题?

    snoop 启用/禁用不影响 AUX 通信。  TUSB564监听本机 AUX 对 DisplayPort 接收端的 DPCD 寄存器0x00101 (通道数_设置)和0x00600 (设置_电源_状态)的写入。 TUSB564根据 写入通道数量集的值禁用/启用通道。

    谢谢

    David