This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:TCAN1462-Q1

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1462-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169893/tcan1462-q1-tcan1462-q1

器件型号:TCAN1462-Q1

大家好、团队、

在 TCAN1462-Q1数据表中、它提到 STB 和 TXD 引脚上有内部上拉电阻器、但我找不到这些上拉电阻器的值。 我需要这些数据来计算外部上拉电阻器。 那么、您能否说出电阻器的值以及您建议在外部连接的电阻器的值。

谢谢、

卡瓦纳 H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kavana、  

    内部上拉电阻器的强度可使用引脚的泄漏特性进行估算。  这两个引脚的值不同。

    当 VIO 为5.5V 时、驱动为低电平时、TXD 的最大泄漏电流为200uA。 这相当于5.5V/200uA =  27.5k Ω 的上拉电阻强度。 这可以被视为最小值、因为相应的最大泄漏电流指定为小10倍、因此相当于275k 欧姆的最大上拉强度(恰好也是 STB 的最小值、与之类似、最大值为10倍)。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott