This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1401:PSpice 模型使用

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169322/tvs1401-pspice-model-use

器件型号:TVS1401

我尝试使用 PSpice for TI 通过 TVS1401为 ADC 建模一些行为。
(主要是尝试复制: https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sbaa547/sbaa547.pdf)

有人可以向我发送一个"PSPICE for TI"项目文件、以便我可以使用电阻器/CAP 值吗?

该模型有一个 NC 引脚、我会遇到错误(即使我在参数页面中将该引脚设置为"无连接")

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您是否在 TVS1401 PSpice 模型的默认仿真设置中遇到此错误? 或您要实现的电路中?

    您能给我显示错误代码或描述的屏幕截图吗?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    PSpice for TI 没有默认的仿真设置;只有模型。
    我想知道如何解决这个问题、但我仍然认为需要修复。

    解决方案来自此论坛;"SteveG_IN_MD"的帖子
    https://www.pspice.com/error-ornet-1017-unconnected-pin-no-float-property 

    您必须在 PSPICE for TI 中手动打开模型参数并添加参数浮点、然后您必须将 NC 引脚称为"UniqueNet"。
    我还单击了"无连接"复选框。

    这样、模型就可以正常工作并进行仿真。

    非常费力、所有 TVS1x ~ TVS3x 型号都是如此。

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您的关注、我将在 我们的 TVS PSpice 模型上对其进行修复。  

    此致、

    Sebastian