This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167:有关 ESD 抗扰度的问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167, SN75C1167, SN7534050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169101/sn65c1167-question-about-esd-immunity

器件型号:SN65C1167
主题中讨论的其他器件: SN75C1167SN7534050

JEDEC 文档 JEP155规定:500V HBM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
大多数器件以某种或多种方式提到 HBM/CDM 抗扰度。

但以下器件甚至没有提及500V HBM 抗扰度。
您能否确认以下器件的 HBM / CDM 抗扰度?

  • SN65C1167
  • SN75C1167
  • SN7534050
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    遗憾的是-我们没有这些器件的 HBM/CDM 数据-这就是它们没有列在这些器件的数据表中的原因。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Parker、我将离线跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    好的、听起来不错-我们将继续离线讨论。

    最棒的

    Parker Dodson