This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:电压模式或电流模式以太网 PHY

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169056/dp83826e-voltage-mode-or-current-mode-ethernet-phy

器件型号:DP83826E

大家好

如果我们询问文档 slyp788 (与 etherphy DP83826的关系)、您会介意吗?
https://www.ti.com/seclit/ml/slyp788/slyp788.pdf

在文档 P5至 P6中、它显示了电压模式或电流模式以太网 PHY 的描述。



说明: “要生成符号,需要-1V 或+1V 信号”
这些-1V 或+1V 意味着100Base-TX 中的差分输出电压?


   Ω:"要生成1V 信号:每个数据对2 x 1V/50 μ s = 40mA"
关于这个"2 x 1V"、您能告诉我们它的含义吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    826为电压驱动型、您能为我提供一个在电流模式下使用它的用例吗?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvaro San

    感谢你的答复。

    我们还知道826为电压驱动型。
    我们知道的是 slyp788的公式。


    说明: “要生成符号,需要-1V 或+1V 信号”
    这些-1V 或+1V 意味着100Base-TX 中的差分输出电压?


       Ω:"要生成1V 信号:每个数据对2 x 1V/50 μ s = 40mA"
    关于这个"2 x 1V"、您能告诉我们它的含义吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    我们不知道您提供的文档的来源。 我们不能对文件索赔中所作的假设发表评论。

    此致、

    Alvaro