This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:DP83848QSQ/NOPB

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1, DP83848-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169085/dp83848q-q1-dp83848qsq-nopb

器件型号:DP83848Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83848-EP

您好,专家:

  我们正在测试 DP83848Q-Q1读取 PHY 标识符寄存器#2 (地址0x03h)= 5c90、但数据表显示=5Ca2 与测试结果不同。  

我们检查 IC 顶部标记是 DP83848QSQ、即 DP83848Q-Q1系列 PN。 之后  

我们返回检查寄存器值5C90 相对 PN 是 DP83848-EP,而不是汽车级部件。 我随附了问题幻灯片和原理图,您能不能帮助检查寄存器值为何与相对 PN 不同?  谢谢你。

 e2e.ti.com/.../DP83848Q_2D00_Q1-address-issue.pdfe2e.ti.com/.../0827.FOR-TI_5F00_Roy-100BASETX-schematic-_2800_002_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    这很奇怪、我看到您在 pdf 中附加了 PHY 顶部标记的图像。

    您能否向我提供标记的确切含义? 很难从图片中读出来。  

    提前感谢!  

    -Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro:

    好的、我已经要求客户检查并再次提供、我是否可以直接通过电子邮件讨论将流程发送给您?

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是的、我们可以通过电子邮件继续。

    将关闭该线程。

    此致、

    Alvaro