This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:GPIO WOL 信号输出

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169455/dp83867e-gpio-wol-signal-output

器件型号:DP83867E

您好!

请告诉我从 GPIO 输出 WOL 信号时 GPIO 引脚的状态。

对于 Q2、当 WOL 输出模式同时为电平模式和脉冲模式时、请回答。

问题1.  复位期间和之后、GPIO_0、GPIO_1的默认状态是高电平还是低电平?

问题2.  检测到 WOL 数据包时、GPIO 输出电平的状态是什么?

此致、

原口弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、

    GPIO_0和 GPIO_1具有内部下拉电阻

    当 检测到 WOL 时、GPIO 信号变为高电平。

    此致、

    Alvaro