This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:是否支持4MP 摄像头

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169464/tser953-does-it-support-4mp-camera

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: TDES960

有问题的芯   片是 TSER953和 TDES960。在查看此器件对的数据表时、我注意到 TSER953表示它支持30fps 的4MP 摄像头。  在 TDES960数据表中、它提到每个端口的线路缓冲器内存为16KB。  如果我没有错、那么该4MP 摄像头的16KB 缓冲区无法保存完整的 CSI 数据行。  缓冲器最大为2730行。  因此、似乎芯片位于图7-20中。 行连接格式模式。  4K 摄像头无法在该模式下运行。 正确吗?

我正在考虑构建拾放机器、除了这个缓冲器问题、这个芯片似乎提供了我需要的大多数功能。   我将尝试在 RPI CM4 CSI 端口上对此进行设置。   我主要需要视频切换功能、而不需要高 fps。 具有大量可能输入的稳定机器视觉画面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    我不确定您到底在寻找什么! 您能不能重新提出您的问题?