This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:DS280BR810与 DS280BR820比较

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280BR820, DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169630/ds280br810-ds280br810-vs-ds280br820

器件型号:DS280BR810
主题中讨论的其他器件:DS280BR820

您好!

DS280BR810TM 和 DS280BR820之间有何区别?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    DS280BR810和 DS280BR820之间的区别在于、DS280BR820需要在 TX 对上进行外部交流耦合、而 DS280BR810则在 TX 对上集成了交流耦合。

    谢谢、
    Drew