This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:接口论坛

Guru**** 2941400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169749/ds110df111-interface-forum

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件: DS125DF111

我们正在进行新设计、并计划使用 TI DS110DF111器件。 实际上、由于可用性、我们可能会使用 DS125DF111器件、正如我们今天看到的那样。
我们的设计使用10GbE (10.3125GHz)重定时器。 我们计划在具有 XFI 接口和10GbE SFP 端口的处理器之间添加此部件。
您能否就此用例提供反馈? 这是不是要使用的正确器件(DS110)? 是否有更好的部件,即更好的价格和可用性? 您是否看到使用 DS110DF111或 DS125器件时出现任何问题、例如寿命、交货周期长等
我们的设计将在每个电路板上使用两个器件。 我们查看了较大的四通道重定时器、但我们不 喜欢差分对从封装中出来的方式、这使路由变得更加困难。
如果有任何反馈、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    DS110DF111和 DS125DF111都是适合您的用例的理想选择。 代价是 DS110DF111更便宜、但 DS125DF111目前库存更大。 请注意、如果选择 DS125DF111、则需要将 CDR 配置为锁定至10GbE、因为这不是默认数据速率。

    最棒的

    卢卡斯