This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:通过电容器隔离

Guru**** 2966510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168110/dp83822i-via-capacitor-isolation

器件型号:DP83822I

客户希望使用 DP83822 PHY 替换现有的 ET1100拓扑。

如下图所示、在应用中是否可以接受 PHY 之间的电容器连接?

2.如果 PHY 之间的电容连接是可接受的、那么在 PHY 的电压模式(DP83826)和电流模式(DP83822I)下这是否正常?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     本例中支持 EtherCAT 和电容耦合、但目前仅支持 DP83822。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、电压源/DP83826以太网不支持电容耦合? 您能提供准确的评论! 非常感谢。

    此致

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    DP83826也支持 EtherCAT 和电容耦合、很抱歉造成混淆。  

    谢谢、

    Evan