This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:版本 G4有问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832556/max3232-problem-with-version-g4

器件型号:MAX3232

当版本 G3正常工作时、我遇到了 G4版本的问题。  此器件是否有勘误表? 这些版本之间有什么变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    引入了-G4后缀以表示"绿色环保"(无铅等)封装选项;两种型号均使用相同的芯片设计。  因此、我不希望性能问题仅影响-G4版本、而不影响非 G4版本。  您能否提供有关所发现问题的更多详细信息、以便我们进一步帮助调试?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max、您好、我的问题是:

    使用 MAX3232I G4、我得到了以下信号:

    下面的信号是我通过 PIC32MX795F512L 传输的信号、上面的信号是我从机器接收的信号。 0xFF、0xFB 和0xFF 是 从机器接收数据时的复本、它们是错误发送的、不是由 PIC32发送。

    借助 MAX3232I G3、我获得了以下信号:

    从计算机接收数据时没有副本。  我认为这是 MAX3232I、因为这是两种设计中唯一不同的地方、 但我可能会错。

    感谢你能抽出时间


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您提供的额外信息。  就像澄清一点一样、当您谈论"G3"版本时、您只是指未表示为"G4"的版本、对吧?  (我不知道 TI 的器件型号中包含"G3"的版本。)  如果您可以提供封装中列出的完整可订购器件型号、这对我们可能很有用。

    您在哪里测量这些信号?  它们是各自发送侧的"DIN"线路还是接收侧的"ROUT"线路?  (或者、这是在 RS-232接口本身上测量的吗?)  是否可以在示波器而不是逻辑分析仪上查看模拟波形?  我想知道 TX 和 RX 通道之间的串扰是否会导致检测到错误的"起始"位(从而导致接收到大部分为"一"的垃圾字节)。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    具有 G3的芯片:

    37P2MXAG3
    MAX3232I

    31P2L3AG3
    MAX3232I

    G4芯片(以及更多):

    14VMAY3
    MAX3232ID G4

    18BA3F3M
    MAX3232I G4

    我将在机器和电路板之间的电缆上测量、然后测量 RS-232接口。  我目前没有可用的示波器。 我在电路板上接收到的数据和机器接收到的数据都可以、问题本身就是当电路板从机器接收到数据时、它会复制这些0xFF 和0xFB、并且在芯片标记 G4时会显示这些数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供标记。  现在、我看到其中一些器件会在 IC 上打印"G3"字母、即使它不是可订购器件型号的一部分。  这些器件的顶部也印有 TI 标识、对吧?  我只想确保 MAX3232器件型号可从多个供应商处获得。

    我想确保我了解您的设置。  以下描述是否正确?

    • 发送路径:PIC32输出--> MAX3232 DIN,MAX3232 DOUT -->机器 RS-232输入
    • 接收路径:机器 RS-232输出--> MAX3232输入,MAX3232输出--> PIC32输入。

    如果是、信号是否在 MAX3232和 PIC32之间的逻辑电平接口上探测?  是否可以检查信号链上不同点的信号、以了解在何处引入额外字符?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片为(抱歉、质量):

    描述正确。

    我将尝试尝试其他点、但这很困难、因为电路板是在4层中制造的。


    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    感谢您的照片。  标记表明、这些标记很可能在2013年(顶部照片)和2011年(底部照片)在不同的工厂组装、但两者都使用同一个晶圆厂的相同硅。

    除非您的 PIC 软件中有某种原因会触发发送这些字符、否则我的猜测是、从 ROUT 到 MAX3232的 DIN 线路存在某种噪声耦合。  如果是这种情况、您可以尝试在 DIN 上添加一些滤波电容或上拉/下拉电阻器等、以帮助保持其电压稳定。  当然、如果您可以访问示波器、调试将会更容易。

    顺便说一下、大约有多少个单元(在测试的数量中)似乎显示了这种行为?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您能给我展示一些滤波器吗? 对于上拉和下拉电阻器、我具有相同的行为。

    我在板上有很多 G4芯片。 这些板 通过串行协议与机器通信、我使用的是具有新协议的相同板、工作正常的板是使用 G3芯片的旧版板(6年或7年前制造)、新的板使用 G4、有数百个、 我还没有尝试过所有方法、但您看到其中有一种模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    我想以1nF 线为起点、在 DIN 和 ROUT 端口上接地。  该值应足够小、不会使信令降级过大、但应足够大、以便有效衰减任何更高频率的耦合。

    如果给定系统的故障行为一致且可重复、是否可以从较新的故障板上更换 G4单元和从较旧的工作板上更换 G3单元、以查看问题是否出在芯片或 PCB 上?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    对于滤波器、我有相同的问题。 然后、我在 MAX3232之前测量了该信号、看起来不错(芯片 G4仍然是可疑信号)。 我将在某些电路板中更改 G4的芯片 G3、但我必须将其发送到专门的中心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我想重新检查-您是否能够对返工的 PCB 执行任何后续测试?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:  

    我无法进行更改(在正常工作的电路板上通过 G3更换 G4)、我希望尽快进行更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您对调试工作是否有任何更新?  或者、您是否能够解决此问题?  请告诉我们、我们是否可以提供帮助。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我没有更新、抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    没关系、如果发生变化、请告诉我。  这些论坛主题帖往往在一段时间不活动后锁定、因此如果发生这种情况、请随意创建新主题帖。  (您可以单击顶部的"提出相关问题"按钮以自动参考此问题。)

    此致、
    最大