This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:支持 IEC 61000-4-2接触放电

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833506/tvs3300-support-for-iec-61000-4-2-contact-discharge

器件型号:TVS3300

您好!  

我的客户运行接触放电测试。 但他发现该器件在-6kV 时损坏。 (+6kV 时没有问题)

下面是该测试的详细说明。 请提供建议。

e2e.ti.com/.../TVS3300_5F00_ESD-test.xlsx

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您查看 IEC61000-4-x 测试的应用手册、您可以看到 TI 运行 ESD 测试的方式。

     是否确定 TVS3300短路或仅是 NPN 短路? 试验电路中是否有任何其他连接到 OUT 的东西? 施加测试时、输出的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的建议。 我更新了原理图。 请 您检查一下、并向我提供如何解决客户问题的建议吗?

    e2e.ti.com/.../TVS3300_5F00_ESD-test_5F00_sch-update.xlsx

    OUT 引脚是 ESD 测试期间的0V 输出(关闭 PNP)。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是如何测试 TVS3300是否损坏的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有其他信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭该线程。