This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:DS90UB953+DS90UB954

Guru**** 2548890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830850/ds90ub953a-q1-ds90ub953-ds90ub954

器件型号:DS90UB953A-Q1

您好!

使用 DS90UB953和954的客户无法读取传感器地址、 以下是寄存器配置。

 

I2C_WRITE 0 0x60 0x4c 0x01
I2C_WRITE 0 0x60 0x58 0x5e
I2C_WRITE 0 0x60 0x5c 0x30
I2C_WRITE 0 0x60 0x0F 0xff
I2C_WRITE 0 0x30 0x06 0x49
I2C_WRITE 0 0x30 0x07 0xF2
I2C_WRITE 0 0x30 0x32 0x49
I2C_WRITE 0 0x60 0x33 0x01
I2C_WRITE 0 0x60 0x0F 0x7f
I2C_WRITE 0 0x60 0x6e 0x84
I2C_WRITE 0 0x60 0x6f 0x10

I2C_WRITE 0 0x30 0x0E 0xf0  
I2C_WRITE 0 0x30 0x0d 0x0F

I2C_WRITE 0 0x30 0x39 0x34
I2C_WRITE 0 0x30 0x41 0x34

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我们将在星期一更仔细地查看该规范、并回复一些建议。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢你的答复。  此问题是否有任何更新? 或者、如果我们有 寄存器配置信息以供 演示板参考。

    许多客户对寄存器配置有相同的问题、希望提供示例供参考。

    此致
    Kaiyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您使用的是哪种传感器? 如果您使用的是953演示板随附的传感器、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您对 Mostafa 的问题有什么反馈吗?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey;

    感谢您的回复、他使用了 IMX385。  现在他的问题是端口1可以正常链接,但端口0不能正常链接。 我建议他进行 BIST 测试、但没有给我反馈。  然后我会与客户确认。

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    奇怪的是端口1正在工作,但端口0不工作。 是否可以共享客户原理图? 我想看看这两个端口之间的原理图中是否有任何差异。

    此外、您能否确认客户能够使用端口1与传感器交谈、而不会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mostafa:

    非常感谢您的回复、很抱歉您的回复太晚了。

    我还没有收到客户的任何更新。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    有更新吗? 如果没有活动、我们可能可以关闭 TT?

    此致、

    Casey