This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:PRBS 和 PRBS 功能是否需要额外的时钟输入?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833097/ds250df410-do-prbs-and-prbs-functions-require-additional-clock-input

器件型号:DS250DF410

我有两个问题需要咨询、请帮助确认

DS250DF410支持的发送 PRBS 和 PRBS 校验的速率范围是多少?

2.这两个功能是否需要额外的时钟输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. DS250DF410可在 PRBS 发生器模式下针对数据表中指定的完整数据速率范围运行时输出 PRBS 模式
    • 全速率- 20.2752Gbps 至 25.8Gbps
    • 半速率- 10.1376Gbps 至12.9Gbps
    • 四分之一速率- 5.0688Gbps 至6.45Gbps
    • 对于要生成 PRBS 数据的重定时器通道、其高速输入端需要一个基准输入信号、以便其 CDR 锁定。 该基准输入信号在子速率频率与主数据速率的倍数处可能为1010时钟模式

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据答复,
    DS250DF410生成 PRBS 模式的条件是高速输入端是否有基准时钟?
    图形检查器还需要高速参考时钟输入呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我进一步澄清一下。

    PRBS 生成的要求是存在一些输入数据、重定时器 CDR 可以通过这些数据实现 CDR 锁定。 它可以是:

    • 在重定时器数据表限制内以全速率、半速率或四分之一速率进行标准编码(例如8B/10B、64B/66B)数据
    • 分频器子速率低至32时的1010时钟模式(例如、如果 CDR 编程为25.78125Gbps 速率、则为402.832031MHz 方波)

    即使没有输入数据、也可以启用 PRBS 校验器。 显然、如果没有输入数据、误差计数将立即最大输出、重定时器将指示未检测到模式。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图形检查器还需要高速参考时钟输入呢?

      请 回答 这个 问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 重定时器 Rx 通道只需输入 PRBS 数据即可执行其 PRBS 校验器功能。 请注意、TI 重定时器使用简单的25MHz 输入校准时钟。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师