This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:存储温度

Guru**** 2928970 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831578/ds64br111-storage-temperature

器件型号:DS64BR111

您好!

在我看到存储温度为-40°C 之前、我一直在考虑使用 DS64BR111、我需要找到一个替代方案。

我需要-55°C 的温度进行存储。

是否有任何替代方法可供使用?

BR Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael。

    我没有看到任何直接替换。  我将了解有关-40存储限制的更多信息。  

    器件会在这段时间内加电吗?

    谢谢、此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢重播。

    是的、器件将在-55处加电。

    BR Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的回答错误。 在测试过程中、我们的 DUT 将以-55度(最小3小时)的温度进行存储。 之后、温度会升高。 当它达到-40 (加上2小时的温度稳定性)时、电源将被打开。

    BR Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    我认为在-55°C 时3小时不会有任何问题。  在测试故障时、我们重点关注高温限制。   在   -65C 至150C 的1000个温度周期后、此封装和工艺已经通过测试  

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您提供信息。 然后、我将把它放入设计中。

    BR Mikael