This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:眼图驱动 I2C 命令

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834775/ds110df410-eye-driving-i2c-command

器件型号:DS110DF410
主题中讨论的其他器件:DS250DF810

尊敬的团队:

我可以让 Eye 驱动 I2C 命令吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给纳塔尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    可以使用多个 I2C 寄存器了解内部眼图张开度。 请参阅数据表第27页开始的第8.5.13节

    要获得全面的眼图张开度、我建议使用 Sigcon Architect 软件。 下面是指向软件页面的链接。

    http://www.ti.com/tool/SIGCONARCHITECT

    要使眼睛水平和垂直张开、您可以读取寄存器以了解眼睛。  请参见通道寄存器0x27和0x28。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    您能否为我们提供 DS250DF810数据表、软件和命令以进行眼图测试?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请提供您的电子邮件地址、我可以直接向您发送所需的 DS250DF810配套资料。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳塔尔:

    请发送电子邮件至 GEORGE.LIN@deltaww.com 和  KEVIN.BH.LIN@deltaww.com

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接发送电子邮件。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师