This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041支持 Andriod

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/831092/tusb8041-tusb8041-support-andriod

器件型号:TUSB8041

大家好、

TUSB8041 USB 集线器是否支持 Andriod 系统?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TUSB8041使用通用集线器驱动程序、无需任何特殊软件即可支持不同的系统。  请注意、TUB8041不支持 USB 角色反转(主机/器件交换) 操作。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    问题是、我们的客户使用 TUSB8041将外部 USB 闪存热插拔至下行端口。
    在 Android 系统中、有时无法识别它。

    对于这个问题、是否有任何建议可帮助判断排除是否不是硬件问题? 还是与软件操作系统相关?
    可以正常识别使用 USB 2.0闪存插入。

    如果使用 USB 3.0闪存插入、则更容易看到找不到器件。

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TUSB80xx 集线器在 Android 系统中没有已知问题、这似乎是特定于实现的。

    问题是否仅与 USB 3.0有关?  您能否确认在设备枚举时、为 USB 3.0闪存驱动器提供的电源不会降至5V 以下?  USB 3.0器件在枚举期间的功耗超过1A。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    好的、我会要求客户确认。 USB 3.0闪存驱动器提供的电源低于5V。

    可以正常识别使用 USB 2.0闪存插入。
    这一切都发生在 USB3.0闪存驱动器中,尝试 了许多品牌,超越了,金斯顿...等等

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否有关于连接失败的更多信息?

    端口相关?

    是否向主机报告错误?

    对于良好的连接/不良连接、主机看起来是什么样子?

    您能否发送原理图?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    好的、我将尝试更多有关客户方面的信息、请稍等片刻。

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将关闭该主题、直到客户做出响应。  只需发布即可重新打开它。

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    更多信息、
    1.使用 CPU Qualcomm SDM450
        操作系统:Android 7.0
    2.从 CPU 到 TI TUSB8041的 USB 3.0 (包括2.0)主机信号
     集线器具有4端口 USB 3.0 (包括2.0)端口。
    症状:使用 USB1.1和 USB 2.0闪存是正常现象、可以知道器件。
       但使用 USB 3.0闪存时、无法找到它(Transcend 16GB、Kinston 16G、SanDisk 32GB)
     有时会发现或有时找不到插座。
    4、电源:5V、已确认、插入和拔出电源稳定、无断电。
    5.请检查原理图,或将完整的原理图发送给您参考。
    6.如果硬件没有发现问题,是否是软件问题? 或情况如何?

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否确认集线器是否仍然以 USB 2.0和 USB 3.0速度连接到主机?  我只想确认问题是集线器与设备之间的连接问题。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    请接收消息完整原理图。

    所示的架构图、


    客户端软件 RD 发现 USB 不枚举日志。 USB 集线器是否未向主机发送中断信号?
    您如何知道、插入 USB 设备后、确实会有信号发送到主机?

    要测量哪个信号?

    原理图是否正确?  

    谢谢

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    USB 3.0设备问题是否也在端口1上发生?  端口2和3上使用的开关可能会导致连接问题、您是否可以尝试硬接线以实现一个 Type-C 方向并对其进行测试?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    我是说 USB 3.0设备问题发生在端口1、2和3上

    它们都使用 USB 3.0速度。

    谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    客户能否确认连接下游器件时、到下游器件的5V 电压不会降至5V 以下?

    确认启用 USB 3.0时、集线器的1.1V 和3.3V 电源轨不会下降-存在电流跳转

    如果所有电压均为实心电压、则可能存在影响信号质量的布线问题。  您可以通过私人邮件共享布局吗?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我将重新检查电源轨表、然后回复您、谢谢

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有其他问题、请重新打开。