This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83816:数据包大小

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834031/dp83816-packet-size

器件型号:DP83816

大家好、

请告诉我 DP83816的描述符大小以其他数据包大小之间的关系。

当 DP83816传入和传出64字节的 Ether 协议时、尽管有64字节、描述符大小仍为0x600 = 1536字节。

无论数据包大小如何、最小描述符大小是否为1536?

 

还请告诉我记录的数据的详细结构?

它是否包含:目标 MAC 地址(6字节)+源 MAC 地址(6字节) +数据类型(2字节)+数据大小(2字节) +数据(46~1500字节)?

此致

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    PHY 仅查找 SFD 和 EFD。 数据包大小由 MAC 和应用程序驱动、PHY 是透明的。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    我知道 DP83816是一款 MAC + PHY 器件。

    “DP83816 10/100 Mb/s 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层”

    如果我的理解似乎正确、请回答数据包大小问题。

    如果数据表上的描述不正确、请尽快修改。

    我有另一个问题。

    我不知道 EFD 的含义。 您能告诉我有关 EFD 的信息吗?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    很抱歉、我将此错误地解释为其他部分。

    从数据表的缓冲器管理部分、我看到它要求接收器具有32字节的边界、但不要求发送。

    "指向第一个片段或缓冲区的32位指针。 在发送描述符中、缓冲区可以从任何字节边界开始。 在接收描述符中、缓冲区必须在32位边界上对齐。"

    您能不能告诉我您找到它的位置  

    '当 DP83816传入和传出64字节的 Ether 协议时、尽管有64字节、描述符大小仍为0x600 = 1536字节。'

    正如您所知、此器件是 NRND、我希望您能在使用此器件的现有客户设计中查看此信息。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet-San、您好!

    让我再次检查。
    超过1518字节的数据包应被器件丢弃、但描述符大小为0x600 = 1536字节。
    描述符是否可以超过1518字节?
    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据描述、它应在1512字节内。

    请帮助回答我之前主题中的其他问题、因为器件是 NRND。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供对此主题的引用。

     

    此致、

    GET