This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:SN65HVD888的 SPICE 模型

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834314/sn65hvd888-spice-model-of-sn65hvd888

器件型号:SN65HVD888

工程师好!

我正在寻找 SN65HVD888的 SPICE 模型。

我可以在中找到该模型  

http://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/models-simulators/spice-library.html

Pls 向我发送 SPICE 模型。

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 工程师。

    我的问题有一处修正。

    我在中找不到模型  

    http://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/models-simulators/spice-library.html

    BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们只有适用于此器件的 IBIS 模型。  可从此处获取:

    这种类型的模型对于我们的接口收发器产品更为常见、因为它允许进行精确的信号完整性仿真、而无需很长的计算时间。  您是否能够改用此 IBIS 模型?

    此致、
    Max Robertson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max。

    感谢您的回复、很抱歉、我很不喜欢。

    我将检查我们的电路仿真器是否可以导入此 IBIS 模型。

    请等待几天。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我将 IBIS 模型导入到电路仿真器中、如下所示引脚设置。

    引脚名称

    IBIS - RealSN888 (引脚编号)

    PU - Vcc (8)

    PD - GND (5)

    T  - D (4)

    E - DE ((3)

    IO_N - A (6)

    IO_I - B (7)

    Digo - R (1)

    PC   - +5VonSchem

    GC - GNDonSchem

    在 IBIS 中找不到 SN889的(1)。

    瞬态结果是 Digo "H"冲洗高达 +1.0V、而不是高达+5V。 请问如何纠正?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IBIS 模型的"Digo"端口用于在仿真期间为该模型提供数字逻辑输出状态- 1V 用于高电平、0V 用于低电平。  如果您尝试对 R 引脚的特性进行建模、则需要使用三态输出缓冲器组件并将其与 SN65HVD888 IBIS 模型的 R 引脚相关联。  完成此操作后、您应该会看到整个5V 信号摆幅。

    (请注意、对于许多习惯于 SPICE 的用户来说、令人困惑的是 IBIS 不会对芯片的全部功能进行建模。  相反、每个 IO 都单独建模。  因此、您可以模拟 RS-485信号线以查看它们是否在您的应用中提供了正确的波形、您可以模拟"R"输出及其与 UART/MCU 的连接、但 IBIS 模型本身不会根据"A"/"B"引脚的状态驱动"R"输出。)

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    很抱歉我迟到了。

    我将 SN65HVD888的"Digo"转换为-1V 和0V、以实现完全5V 信号摆幅。 没关系。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴听到您找到了解决方案。  感谢您的更新。

    此致、
    最大