This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:电源要求信息

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, TPS7A54-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832424/dp83867e-requirement-information-for-power-supply

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: TPS7A54-Q1

您好,

我们使用 的是 DP83867E SGMII 收发器,并且需要以下各点的输入,以便为相同 的 VDDA2P5、VVDD1P0、VDDA1P8设计电源。

输出精度、

过冲、

下冲、

阶跃负载(Iccstep)、

DI/DT、

转换率、

纹波电压

请帮助提供上述所有3个电压轨的详细信息、这肯定会对我们有所帮助。

谢谢

Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    数据表的绝对最大值和 ROC 部分已介绍了输出精度、过冲和压摆率。

    我们对下冲、阶跃负载、di/dt 或纹波没有特定要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我计划将 TPS7A54-Q1 LDO 用于电源轨2.5V、电流为86mA、请提出建议或是否有其他建议。

    该电源轨是否还有任何启动斜坡时间要求??

    此致、

    Vikas G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    如果您使用3电源模式、则只有一个序列要求。

    该 LDO 将与 DP83867E 良好配合。 斜升时间通常不应超过50ms。