This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS361B:合规性测试

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS361B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830741/tmds361b-compliance-testing

器件型号:TMDS361B

我有一位客户使用 TMDS361BPAGR 将3个 HDMI 信号引入单个 HDMI 接收器芯片模拟器件 ADV7611。  当他通过 HDMI 合规性发送产品时、当他们以27MHz (480p 分辨率)运行 HDMI 灌电流抖动测试8-7时、他有一次失败。  控制台通过了720p 和1080p 更高分辨率的测试。  这是使用“2类电缆仿真器”来完成的,该仿真器会增加信号中的偏差。 虽然 他怀疑此问题出在设计的 ADV7611侧、但 TI 器件可能会导致故障。  他与合规性实验室和模拟器件进行了多次通话、并在 TI 器件上提出了一些问题。  请您看看下面的问题吗?

 

  1. TMDS361B 芯片是否经过 HDMI 合规性测试?
  2. 如果它经过 HDMI 测试、是否有可用于测试的报告?
  3. 如果它经过 HDMI 测试、所用的评估板是否仍然可用?  我们希望在 TMDS361B 评估板使用 HDMI 电缆连接到 ADV7611评估板的情况下运行测试、以便将性能与我们的 PCB 设计进行比较。
  4. 我们的设计使用 PCB 上的布线将 TMDS361B 直接馈入 ADV7611、如所附图像所示。  TI 是否发现了以这种方式使用芯片的任何问题。

感谢您的考虑!

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarrett

    遗憾的是、我们没有针对 TMDS361B 的 RX 抖动容差合规性报告。  

    他们能否与我们分享其抖动容差报告? 如果抖动容差以较高的数据速率传递、我希望它也以较低的频率传递。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这可能是您所需要的。  我们是否有他们可以测试的评估板?

     
     
     
    8-7:
    TMDS–抖动容差
    视频格式#1
    VID。 格式:
    720x480p @ 60
          TMDS 时钟:
    27.
    MHz
    D_jitter = 500kHz、C_jitter = 10MHz
    1
    通过/失败=(仅时钟上的抖动)
    失败
    2型(JAE)电缆出现故障、DUT 无法显示信号
    D_jitter = 1MHz、C_jitter = 7MHz
    1
    通过/失败=(仅时钟上的抖动)
    失败
    2型(JAE)电缆出现故障、DUT 无法显示信号
    视频格式#2
    VID。 格式:
    1280x720p @ 60
          TMDS 时钟:
    74.25.
    MHz
    D_jitter = 500kHz、C_jitter = 10MHz
    0
    通过/失败=(仅时钟上的抖动)
    通过
    D_jitter = 1MHz、C_jitter = 7MHz
    0
    通过/失败=(仅时钟上的抖动)
    通过
    视频格式#3.
    VID。 格式:
    1920x1080p @ 60
          TMDS 时钟:
    148.5.
    MHz
    D_jitter = 500kHz、C_jitter = 10MHz
    0
    通过/失败=(仅时钟上的抖动)
    通过
    D_jitter = 1MHz、C_jitter = 7MHz
    0
    通过/失败=(仅时钟上的抖动)
    通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarrett

    它们是否能够在没有注入抖动的情况下通过测试(关闭抖动)?

    接收器是否支持27MHz 时钟频率?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarrett:

       有更新吗?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该电路板支持27MHz、可支持480p60运行。  当针对该分辨率应用抖动时、我们的板无法锁定 TMDS 时钟。  我们一直在使用其评估套件在进行合规性测试时具有的相同值对 ADV7611进行一些寄存器设置更改。  一些寄存器与适用于 HDMI 电缆的均衡相关、而我们的应用仅具有从 TI 芯片到 ADV7611的 PCB 迹线、因此我们不确定是否需要对均衡值进行调整。  我们将控制台发送回实验室进行2小时的咨询测试、以查看我们是否已解决问题。  我们还将记录信息、以防其仍然出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待客户的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制台已于8/30/19进行重新测试。  在480p 时仍然出现故障。  有关这方面的实验注释为:

    • 在 Clock10MHz-Data0.5MHz 抖动曲线的0.6 Tbit 偏移下、使用 JAE 27M CE 重新测试了 Input1并重复出现视频故障(显示的测试图案不稳定/闪烁)

    当我查看 HDMI 1.4a 测试规范的第8-6节时、似乎显示0.4Tbit 偏差仍然是可以接受的。  我只看到实验室在0.6Tbit 的偏斜下进行了测试、因此我发出了一个有关0.4Tbit 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve

    如果抖动关闭、您是否会看到故障?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    仅当应用抖动以实现480p 分辨率时、才会出现此问题。  不应用抖动时没有问题。  在应用或不应用抖动的情况下、在720p 或1080p 时也没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve

    如果问题仅在应用抖动时出现、那么我不认为这是一个均衡器问题。  

    TMDS361B 不会清除抖动、因此我们需要查看  ADV7611、以查看它是否具有 CDR 或 PLL、并更改带宽以更好地跟踪和滤除抖动。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve:

      还有更新吗?