This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:不适用于所有显示器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/830929/sn75dp130-does-not-work-on-all-monitors

器件型号:SN75DP130

您好!

我们使用 P/N SN75DP130DSRGZT (双电源)作为源转接驱动器。  我们对设置不做任何特殊的操作、所有寄存器值都是默认编程的。  我们遇到的问题是、我们只能驱动某些戴尔显示器、而不能驱动实验室中能够找到的所有戴尔显示器。  测试设置:使用 6英尺长的 DP 电缆将1080p60输出连接到5台具有 DP 端口的不同戴尔显示器、3种型号工作正常、2种不工作、即屏幕上未显示任何内容、显示器最终进入睡眠模式)。  我们保持设置相同、只需更换戴尔显示器即可。

注:所有戴尔显示器在不同的 DP 源或 PC 上都可以正常工作、遗憾的是、我们在实验室中只能找到每个戴尔显示器的一个示例。

注意:此外、当它工作或不工作时、多次尝试的结果是一致的

由于我们设置 CAD_SNK 引脚= 0 (DP 灌电流)、我假设链路训练由 DP130进行监控、并根据训练信息自动设置输出摆幅、预加重增益和均衡增益。  如果我们选择手动操作、我们还能做得更好吗?

如果是信号完整性、我们可以在转接驱动器侧改进哪些方面?

谢谢

林焕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lam

    请您分享您的原理图吗?

    您是否能够使用较短的 DP 电缆看到显示屏?  

    在不工作的 DP 监视器上、您是否看到 HPD_SNK 变为高电平?

    您是否有可捕获 AUX 流量的 AUX 监视器?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电路工作、但输出信号看起来比输入信号更差。  有关更多详细信息、请参阅随附的文档。

    谢谢

    Lame2e.ti.com/.../TI_5F00_DP130.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lam

    由于两个波形都具有直流失调电压、因此看起来您是在交流耦合电容器的前端进行测量。 您应该测量交流耦合电容器之后的波形以移除直流共模电压。

    2.您应该测量迹线末端的输出。 在交流耦合电容器上进行测量时、会反射到波形中。

    3.您可以禁用链路训练,并调整 DP130 RX 均衡器以及 TX 摆幅和预加重电平,以查看您是否获得了更好的眼图波形。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当我们在接收器路径上使用 DP130时 、请注意、当我们在链路训练关闭的情况下对 DP130进行编程、然后对 DPCD 寄存器进行编程时、我们会读回 OK、但当我们初始化 FPGA DP 接收器时、 DP130和 FPGA 之间发生的事情、所有 DPCD 内容都设置回默认值。  我很确定 FPGA 无法复位 DP130、因为它们之间的唯一连接是4个 TMDS 对、AUX 链路和 HPD、这就是全部。  板载 MCU 控制 DP130复位、但 FW 工程师告诉我他没有复位任何内容。   

    问题:尽管链路训练关闭、当 AQUX 链路的信息变得压倒性时、DP130是否可以自行复位?
    谢谢

    Lam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lam

    否、DP130不会自行复位。 您能否探测 DP130电源和复位信号、并确保在初始化 FPGA 接收器时它们不会切换? 或者、如果您初始化 FPGA 接收器、然后更改 DPCD 寄存器、那么在读取 DPCD 寄存器时、您是否会看到 DPCD 寄存器再次发生变化?

    谢谢

    David