您好!
我们使用 P/N SN75DP130DSRGZT (双电源)作为源转接驱动器。 我们对设置不做任何特殊的操作、所有寄存器值都是默认编程的。 我们遇到的问题是、我们只能驱动某些戴尔显示器、而不能驱动实验室中能够找到的所有戴尔显示器。 测试设置:使用 6英尺长的 DP 电缆将1080p60输出连接到5台具有 DP 端口的不同戴尔显示器、3种型号工作正常、2种不工作、即屏幕上未显示任何内容、显示器最终进入睡眠模式)。 我们保持设置相同、只需更换戴尔显示器即可。
注:所有戴尔显示器在不同的 DP 源或 PC 上都可以正常工作、遗憾的是、我们在实验室中只能找到每个戴尔显示器的一个示例。
注意:此外、当它工作或不工作时、多次尝试的结果是一致的
由于我们设置 CAD_SNK 引脚= 0 (DP 灌电流)、我假设链路训练由 DP130进行监控、并根据训练信息自动设置输出摆幅、预加重增益和均衡增益。 如果我们选择手动操作、我们还能做得更好吗?
如果是信号完整性、我们可以在转接驱动器侧改进哪些方面?
谢谢
林焕