This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:当两侧 DP83848K 均在工作时连接电缆时、会发生数据包错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834735/dp83848k-packet-error-occurs-when-cable-connected-while-both-side-dp83848k-are-working

器件型号:DP83848K

您好!

我们使用的是 DP83848K、如下所示。

DP83848K -> Ether cable <- DP83848K。  

[观察到的情况]

在电缆连接条件下不会发生数据包错误、

当电缆断开连接后再重新连接时、会发生数据包错误。 误差率大约为每1000个数据包一个。

当发生数据包错误时、重启电源、数据包错误消失。

[问题]

 1) 1) DP83848K 在连接电缆时是否报告了此数据包错误问题?

 2) 2)我们想知道 DP83848K 的状态和设置。 您是否会告诉我们我们如何知道内部状态或设置? 我们猜、由于电缆连接噪声、均衡器可能无法正确设置。

3) 3)此问题的原因是什么? 请告诉我们可能会出现此问题的原因。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    断开并连接电缆时、会触发协商、然后发生链路连接。 我们不希望在行为或数据包错误方面有差异。

    1.您在哪一层观察到数据包错误?

    2.您检查 DP83848的寄存器0x0015、该寄存器指示收到的数据包错误计数。

    3.此外,即使系统运行时间很长(例如5-10分钟),您是否仍然遇到1/1000数据包错误?

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet-San、您好!

    1.您在哪一层观察到数据包错误?

      ->我们看到了寄存器0x0015、并在该寄存器中看到了数据包错误。

     2.您检查 DP83848的寄存器0x0015、该寄存器指示收到的数据包错误计数。

      ->如前所述、我们看到寄存器0x0015。

    3.此外,即使系统运行时间很长(例如5-10分钟),您是否仍然遇到1/1000数据包错误?

     ->是的、错误持续发生、我们等待很长时间。

    我们是否有可能知道 DP83848的内部 EQ 设置或内部设置?

    我们预计在连接时 EQ 设置会变得不正确、因为 Tx 中的 OPAMP 和 RX 路径中的电阻分压器可支持更长的电缆距离。

    我们希望这些组件可能会影响内部设置、因此我们想知道内部设置值。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet-San、您好!

    我不清楚 DP83848K 如何确定 EQ 值、将什么测量数据用于决策。 您是否会告诉我们如何操作?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    Aniruddha 正在离线支持您。 我要关闭此主题。

    此致、

    GET