This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:中心突舌电路

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834800/dp83867ir-center-tabs-circuit

器件型号:DP83867IR

您好!

对数据表和参考原理图有疑问:

在图30中、所有变压器都是通过 100N 连接到接地端的分压中心卡舌。

在我的客户板上、所有中心选项卡都已完成。

这会导致问题吗?

在许多具有集成变压器的以太网连接器中、也连接了中心卡舌。

谢谢、

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    我们建议不要直接短接 CT、而是通过数据表中给出的电容器或 DP83867 EVM 中使用的电容器。

    如果客户电路板的 CT 短路、请让其通过衰减接地。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    为什么?

    如果它们不这样做会发生什么情况?

    您也可以指向应用手册。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    可以得到答案吗?

    谢谢您的推动、并提前感谢您、

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    我们看到一些 IEEE 合规性测试在 CT 短路时变得无足轻重。

    该器件仅具有此配置特征、因此无法评论对性能的副作用。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    我理解、但请让我再问一个问题:

    您是否需要使用 DECap 连接每条线路、或者是否可以在之前连接它们?

    有一些连接器、它们具有常规 CT 连接。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    您能提供反馈吗?

    谢谢您的推动、并提前感谢您、

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    DP83867需要每个 CT 通过电容器进行连接、然后短路。 有关原理图、请参阅 DP83867数据表或 EVM。

    此致、

    GET