This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:MAX3243ECDBR 封装信息

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829500/max3243e-max3243ecdbr-package-information

器件型号:MAX3243E

大家好、

请为以下 MAX3243ECDBR 封装信息提供最新数据表:

是否将客户请求添加到正式文档的数据表中?  

卷带直径:330 mm
拨禾轮宽度:16.4毫米
A0:8.2毫米
B0:10.5mm
K0:2.5毫米
P1:12毫米
宽:16毫米
引脚1象限:1.

此致、

杨菊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisy、

    我将对此进行研究。  很抱歉,需要一些时间-如此多的技术文档的生成和维护可能会有点复杂。  我将在本周晚些时候向您更新、以便我能够与几个内部团队完成签入。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您能否提供最新的数据表?

    这是第二个源资质审核时间表、请本周提供帮助。 否则、我们将失去推动第二条消息来源的机会、谢谢。

    此致、

    杨菊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisy、

    明白。  我将在本周努力获取更新后的文档。  但不幸的是,我不相信它能很快解决这一问题。  我们将看到在接下来的几天里取得了哪些进展。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    客户正在推动对  MAX3243ECDBR 数据表中添加的封装信息进行任何更新。

    草稿版本也可以。

     

    此致、

    杨菊

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisy、

    我仍在与我们的文档团队合作、以解决此问题。  提出草案的建议是一个好的建议,我认为这可能是一个更快的解决办法。  如果我们无法立即找到解决 TI.com 文档生成问题的解决方案、我将在接下来的几天内解决此问题。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菊花链、

    我们已准备好随附的草稿、其中显示了 MAX3243ECDBR 卷带信息。  希望这在我们继续处理网络问题时就足够了。

    此致、
    Maxe2e.ti.com/.../slls657d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisy、

    我有一些好消息。  现已使用正确的卷带信息更新了网络数据表。  如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、
    最大