This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:我们是否安装了 Windows 驱动程序(无提示安装)?

Guru**** 2944000 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843345/tusb3410-did-we-have-the-windows-driver-with-silent-install

器件型号:TUSB3410

您好、先生、

我们是否获得了 TUSB3410的无提示安装 Windows 驱动程序? 我们能否向客户分享他们的驱动程序安装包?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给 Malik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

     对于客户来说、作为独立驱动程序文件的实际驱动程序文件有什么好消息?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 |

    此项目是否有更新?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    遗憾的是、我们没有"静默安装程序"、我们无法轻松提供驱动程序的"源"文件。 我认为您应该具备在 TI.com 上使用驱动程序包创建"静默安装程序"所需的一切。 是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我建议客户在安装驱动程序后使用"-s"附加、然后他们可以正确无提示安装。

    “tusb3410_driver_v6.7.4.0_setup.exe–S”

    但…客户的签名是旧的 我们是否计划支持 Win10 19H2签名的升级驱动程序?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有计划更新 Win10 19H2的驱动程序标识。 我将使用任何更新以及更新后更新此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前正在对驱动程序进行签名、将在驱动程序完全更新后进行更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    司机已于10/31辞职。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的更新、驾驶员 ETA 是如何实现的?

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过直接电子邮件更新。