This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:用于验证 LVDS 验证的抖动限制

Guru**** 2695115 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110, DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838954/ds25br110-jitter-limits-for-verification-lvds-verification

器件型号:DS25BR110
主题中讨论的其他器件: DS25BR100

你好!

我的客户希望通过 DS25BR110验证是否处理 LVDS 信号、之后未连接错误识别/校正。

输入信号的唯一参数是差分输入高阈值。  DS25BR100 LVDS 输入上的高抖动是否会达到、从而仍然可以正确识别信号?

是否有关于该主题的材料或应用手册?

测量的信号输入和输出:

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    在这种情况下、输入信号的衰减不是问题。  输入侧看起来仍然存在一个张开的眼图。  DS25BR110的200Mbps 数据速率相对较慢、但输入均衡对输出信号有一些积极影响。

    输出信号中的干扰可能只是与测量位置和接收器负载有关的问题。

    如果输出信号与 Rx 负载断开并以100欧姆电阻器端接、波形是否看起来更好?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    遗憾的是、此主题仍处于打开状态。

    数据速率实际上为960MBit/s 信号崩溃是由对阻抗的错误调节引起的。

    系统工作正常、但仅使用此测量、客户无法知道他有多少备用容差。

    那么、再说一遍、问题:

     LVDS 信号输入端的抖动最大值是多少、以便正确检测到信号?

    是否有描述验证的与 snla053a 类似的应用手册?

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    DS25BR110没有类似这样的应用手册。  BLVDS 器件是串行器/解串器器件、对信号进行采样、必须满足某些时序限制。  DS25BR110只是一款模拟缓冲器/均衡器。  输出是对输入信号的直接响应。

    DS25BR110的阈值保证为+100或-100mV。  示波器波形显示的裕度大于30mV、符合此规格。  通常、实际阈值小于25mV、因此实际裕度超过100mV。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    很抱歉询问另一个问题、但我需要确保我理解:

    1. 因此、从"时序"的角度来看、截至这一点(来自 Wikipedia):

    我们的器件会传递这种"错误"、

    2.从阈值的角度来看,您说信号看起来不错吗?

    那么、+-100mV 阈值是针对眼图本身的、对吧? >30和<25mV 是定义张开眼图的 deltaV?

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marioin、

    1.是的、我们的器件会传递任何与信号衰减无关的周期性抖动或其他确定性抖动。

    2.是的、信号看起来不错。  张开的眼图振幅约为+/- 130mV。 这为我们的数据表规格留下了30mV 的裕度。

    25mV 基准电压基于典型器件阈值数据、该数据远小于100mV 规格。

    此致、

    Lee