This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:电流消耗

Guru**** 2392025 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827465/tca9800-current-consumption

器件型号:TCA9800

我们正在构建超低功耗器件、并希望将一个单线器件与微控制器隔离。 如果 ENABLE 引脚为低电平(通过 GPIO 置位)、则电流从 VCCA 流向 微控制器。 根据数据表第5页、使能引脚的上拉电阻为250k Ω。 流入微控制器的电流=(3.3/250 x 1000)= 13.2uA、这在我们的案例中非常高。 这可以通过将微控制器的 GPIO 引脚作为输入来解决。  

在使能引脚为低电平时、在 SDAA 和 SCLA 上添加上拉电阻器会将电流消耗增加到650uA。 这种行为的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    这比我预期的电流大。  当使能线路为低电平时、到每个 SDAA/SCLA 引脚的输入电流应该至少为10uA (请参阅数据表表表表表7.5中的"输入泄漏电流"规格)。  您还连接了哪些信号?  您是否检查了每个组件的预期泄漏电流?  (或者、如果从 PCB 上移除 TCA9800器件、电流下降吗?)

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。 是的、我们已将问题解决为 TCA9800。 如数据表中所述、B 侧没有拉电阻器。 VCCB 通过负载开关供电、并在与从器件无通信之前断电。 这是观察结果。  

    器件电流消耗:2uA

    1) 1)不使用 TCA9800时的器件流耗= 2uA

    2) 2)当 TCA9800和 EN 引脚(uC 的 GPIO)作为输入且负载开关关闭(VCCB)= 2.2uA 时的器件流耗

    3) 3)当 TCA9800和 EN 引脚(uC 的 GPIO)输出为低电平且负载开关关闭(VCCB)= 15.6uA 时的器件流耗。

    4)  4) TCA9800和 EN 引脚(uC 的 GPIO)作为输出低电平且负载开关打开(VCCB)= 650uA 时的器件流耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。  您列出的电流是总电流(ICCA + ICCB)还是仅 ICCA?  如果它们是总电流、那么在 VCCB 轨打开时是否启用了任何其他组件?  在这种测量电流为650uA 的条件下、在 TCA9800两侧的 I2C 线路上观察到的电压是多少?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    上一答复中列出的电流为总电流(ICCA + ICCB +其他电路)、在电源处测量的电流为650uA。 当 VCCB 被打开时、没有其它组件被启用。 I2C 线路上的电压如下。

    电源= 3.3V

    VCCA = 3.3V、SCLA = SCDA = 3.285V

    VCCB = 0V、SCLB = SDAB = 250mV

    请注意、这些是 ENABLE 为低电平时的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashok、

    当 VccB 为0V 时、您会看到 SCLB/SDAB 为250mV、这有点奇怪。 B 侧电流源被禁用、因此我们不应看到 B 侧产生的电压、除非它在周围浮动。 您描述设置的方式是、如果 VccB 未通电、拉低或高使能引脚无关紧要、因为器件被保持在欠压闭锁状态。

    SDA/SCL 线路上是否有任何串联电阻器? 也许我们可以检查电流来自哪个方向、因为如果您看到250mV 的电压、我们似乎会看到一些未知的泄漏。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    SCLB 和 SDAB 保持打开。 SDA 和 SCL 线路上没有串联电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashok、

    仅出于测试目的、在此事件期间、您能否将 B 侧的 SDA/SCL 引脚接地?

    我想知道 B 侧是否浮动会导致某种击穿电流。

    此外、SDAB/SCLB 总线上是否有其他受电的设备?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    您是否有机会进一步了解 Bobby 的上述建议?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我们尝试将一根从线连接到 TCA9800的 B 侧、电流消耗没有变化。 我们正在考虑为从器件使用双模拟缓冲器、并通过负载开关为其供电。

    谢谢、

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashok、

    我想再次回顾一下这个问题。

    我们的 TCA9800器件旨在用于低电压、低功耗应用(专为其设计)、因此您看到的电流消耗量似乎很高。

    您能否为我们分享您的设置原理图?

    谢谢、

    -Bobby