This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:FIFO 模式下的接收时序

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832774/tl16c752d-receive-timing-in-fifo-mode

器件型号:TL16C752D

您好!

我的客户中发生了以下现象。

在 FIFO 模式下、在接收时序中、RXRDY 信号在 IOR 变为高电平之前变为高电平。
它看起来与 D/S 图6不同、为什么? 这是正确的行为吗?

我知道这种现象如下。 我的理解是否正确?
・IOR Storb 宽度仅为最小值
・RXRDY 变为高电平的条件是 FIFO 变为空。
・即使 IOR 输入低电平、如果满足 Storb 宽度规格且 FIFO 为空、RXRDY 也会变为高电平。
我认为这是正常行为。

我的理解是否正确?
请留下评论。

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede、

    "RXRDY 位在 FIFO 模式下的接收时序中、IOR 变为高电平之前变为高电平。
    它看起来与 D/S 图6不同、为什么? 这是正确的行为吗?"

    您对此有何影响吗?

    "RXRDY 变为高电平的条件是 FIFO 变为空。"

    数据表中提到的另一个条件是发生某种 RX FIFO 错误。 误差在数据表的 LSR 部分(位7)中进行讨论、见第33页的第8.5.6节。

    我可以想象 RXRDY 引脚变为高电平的另一种方法是、如果您这么做

    1)复位器件(表3显示了复位后引脚变为高电平)

    2) 2)已清除 RX FIFO 寄存器(设置 FCR 位1)

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的答复。

    您 是否有这样的范围?

    是的、 粘贴我从下面的客户部署的范围。

    这是从客户材料中切断相关部件的方法。
    如果缺少信息、请进行评论。

    -关于 RXRDY 引脚变为高电平

    我识别到 RXRDY 引脚变为高电平的条件如下。

    * RX FIFO 为空
    * RX FIFO 中存在错误
    *重置设备
    *已清除 RX FIFO 寄存器

    当满足上述条件时、即使 IOR 为低电平、也可以考虑将 TL16C752D 设置为 RXRDY 高电平吗?

    此致、  
    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede、

    感谢您提供更多信息。

    "当满足上述条件时、即使 IOR 为低电平、也可以考虑将 TL16C752D 设置为 RXRDY 高电平吗?"

    这对我来说是正确的。 如果时间刻度为10ns/div、则可以说 IOR 可能已选通、并且数据的最后一个字节已被读取。 则 RXRDY 引脚变为高电平。

    用户在通信中未发现任何错误是否正确?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的评论。

    我明白我的看法是正确的。

    我想与客户联系、联系方式如下:

    即使 IOR 引脚为低电平、RXRDY 引脚也可能首先变为高电平。
    ・当读取数据的最后一个字节时。
    ・通信中出现任何错误时
    上述条件是否正确?

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede、

    很抱歉耽误你对这个问题的答复。 当 RX FIFO 为空时、RXRDY 位应变为高电平。 它不应变为高电平、因为通信中发生错误。 我认为这是通过 INT 引脚和 IIR 内部捕获的。

    谢谢、

    -Bobby