This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:自适应均衡不起作用

Guru**** 2925300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/832345/tmds171-adaptive-equalization-not-working

器件型号:TMDS171

你(们)好

在我们的系统中、我们使用 TMDS171。

在某些情况下、我们面临自适应均衡问题、该问题似乎没有按预期运行。

通过使用 LinkEye 工具查看自适应均衡器施加的均衡增益、我们发现、即使使用非常短的电缆(1m)、1或2通道上的增益也处于最大电平。 如果我们手动将均衡增益设置为较低的水平、我们将获得清晰的视频信号。

在我们的应用中、我们必须同时支持短电缆和长电缆(最大20m)、因此我们希望自适应均衡器能够启用并工作。

什么会导致自适应算法以错误的方式工作并将增益设置为最大值?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano

    当您在短电缆和长电缆之间切换时、是否会切换 HPD_SNK?

    您可以在短电缆和长电缆之间向我发送第0页和第1页寄存器转储吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这里是短电缆(1m)情况下的寄存器转储。

    正如我说过的、自适应均衡器将增益设置为高电平、均衡器增益不断变化 e2e.ti.com/.../RegisterMap.txt

    通道0 最小值=11.5dB 最大值=14.62dB

    lane1  min=8.8dB  max=14.62dB

    通道2 最小值=3.8dB  最大值=8.8dB

    为什么会这样做? 具有眼罩的最佳眼图是均衡器增益为0dB。 为什么它找不到最佳增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano

    这看起来是灌电流设计。 当您在两根电缆之间切换时、是否会切换 HPD_SNK? 您需要切换 HPD_SNK、以便 TMDS171 RX 可以重新锁定并重新训练其均衡器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果我将电缆从短型更改为长型、并且与之相反、自适应均衡器会更改均衡器增益、即使在我们的电路板中、HPD_SNK 通过上拉电阻固定。

    对于长电缆、自适应均衡器会找到接近最佳值的均衡器增益集。

    在电缆较短的情况下、自适应均衡器会发现一个均衡器增益组、该均衡器增益组远不是最佳值、如下图所示:

    哪些因素会导致自适应均衡器以这种错误的方式工作?

    如果我手动切换 HPD_SNK、则没有任何变化。

    如果我使用所有不同的固定增益值扫描眼图、则可以确认最佳设置是固定增益设置为0且自适应均衡器将增益设置为11的设置、 在我看来、这似乎是一种错误行为、如下图所示:

    您能帮助我们了解这种情况的发生原因吗?

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano

    如果我将电缆从短到长进行更改、反之亦然、那么即使在我们的电路板中、HPD_SNK 通过上拉电阻固定、自适应均衡器也会更改均衡器增益。

    2.对于长电缆、自适应均衡器会找到接近最佳的均衡器增益集。

    3.在电缆较短的情况下,自适应均衡器会发现均衡器增益设置远不是最佳。

    您说的是、对于短电缆、即使均衡器正在变化、均衡器也会更改为优化程度较低的位置吗?

    我们可以尝试以下实验吗?

    1.拔下电缆  

    2.如果您使用的是 TMDS171 HPD_SNK 和 HPD_SRC、请确保 HPD_SNK 为低电平时 HPD_SRC 为低电平、因此源器件知道 TMDS171已断开连接

    3.插入短电缆

    4.将 HPD_SNK 驱动为高电平、HPD_SRC 应该为高电平、并检查 EQ 增益

    第二个实验

    1.拔下电缆  

    2.插入短电缆

    3.向 Apply_RxTxChanges 位写入1并检查 EQ 增益

    实验的示例

    1.拔下电缆  

    2.插入短电缆

    3.切换 PD_EN 位并检查 EQ 增益

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano  

    您是否对此主题有更新?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我做了您建议的实验。

    这些都没有改变自适应均衡器增益设置。

    它返回到非最佳点。

    问题仅在短电缆距离(1m)时出现。

    我们使用的 TX 输出摆幅为700mV、应与 TMD171接收器兼容。

    你有其他建议吗?

    谢谢

    此致

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano

    请给我几天时间来设置和重复 TMDS171 EVM 上的问题、我将对您的发现作出答复。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano

    以下是我对 TMDS171 EVM 的测试结果。 我看到均衡器正确适应长电缆和短电缆。  

    您是否在多个电路板和多条电缆上看到过此问题?

    未连接电缆

    长电缆已连接


    已连接短电缆



    谢谢

    David