This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:有关 LDO 和功能块的设计讨论

Guru**** 2763525 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/841591/pca9306-design-discussion-about-ldo-and-function-block

器件型号:PCA9306

您好!

客户在下面有疑问、请检查。 谢谢。

1.您在 PCA9306中是否有 NMOS 的结构图? Vref1和 Vref2之间的 Rds 和 Rds 值?

2.设计使用 LDO=1.8V、发现 VCC1无法调节问题。 要按照数据表计算 Rpulldown=300k 欧姆{1.8/(3.3-1.8-0.6)*200K*0.75},但 VCC1仍然高达1.92v,请尝试 输入100k 欧姆,然后输出电压=1.8V,是否担心使用100k 欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lynn、

    您可以在此处看到 VREF1和 VREF2之间的内部 FET 图:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/699627

    正确连接到器件后、RDS (ON)将是动态的并进行设置、以便 EN 引脚上存在大约 VREF1 + 0.6V 的偏置电压。  然后、IDS 电流为 VREF2 - VEN/200kOhm、在本例中为4.5uA。

    不过、在该原理图中、VREF2引脚可能直接短接至3.3V。  请仔细检查一下吗?  VREF2应该被连接至 EN 并且两个引脚应该通过一个200k Ω 电阻连接至2侧上拉电压。  200千欧电阻对于限制流过器件的电流非常重要。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我是 Wiwynn RD Dennis。 我们的原始设计是直接短接至3.3V 的 VREF2引脚、我们从 VREF1引脚测得的电压为2.2V。 但我们的 VREF1连接到1.8V LDO 输出。

    因此、我们在 VREF2/EN 引脚和3.3V (P3V3_DPB)之间添加了200k、Lynn 提供了上述测量结果。

    我们只想知道我们是否应该为应用使用100K 欧姆的下拉电阻?

    因为我们已经开始返工、并在星期三之前向客户提供所有 PCBA。

    请帮助检查100K 下拉电阻器是否可用、因为300K 仍然不能满足我们的1.8V 标准。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的介绍。  可以使用 VREF1上的100k Ω 下拉电阻。  只要 VREF2上存在200kOhm 电阻、流经 PCA9306的电流将被限制在安全电平。  我只是想确保您的 VREF2/EN 连接正确、这样您就不会看到任何其他问题。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。 我们的 VREF2和 EN 引脚通过200K 连接到 P3V3_DPB。 电路返工后、1.8V 电源轨(VREF1)正常输出(改回1.8V)、我们现在看不到任何其他问题。 如果出现任何其他问题、我们将通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我很高兴您能让一切正常工作!  如果您将来有任何问题、请毫不犹豫地创建新主题。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    在验证测试期间、我们发现 P3V3侧在开机条件下处于 M.2 SSD 初始状态时将处于低电平。

    因此、我们在 VREF2+EN 和 GND 之间添加了0.47uF 电容、与 PCA9306数据表中的图17相同。

    那么我们可以解决这个问题。

    您是否对此电容设计有任何建议、因为我们找到了您的数据表9.2.2.1说明"建议使用100pF 电容器。

    如果对我们的0.47uF 设计有任何疑问、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    可以使用较大的电容器值。

    当 EN 引脚电压斜升至足够大的电平时、任何一侧的任何"低"电平都将导致器件导通。  如果没有大型滤波电容器、则 EN 看起来会上升、而1.8V 侧仍在上升。  这会导致3.3V 侧下拉。  引入电容器会使 EN 斜升足够慢、从而能够在启用 PCA9306之前完成1.8V 斜升。

    此致、
    最大