This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410

Guru**** 1973395 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833823/tusb3410-tusb3410

器件型号:TUSB3410

TUSB3410:OSX 10.14和更新版本的二进制或驱动程序源。

我尝试在 MAC OSX 10.14上使用 TUSB3410、但找不到该器件。

我已安装 TUSB3410-OSX-DRIVER-1.3.4并按照说明操作、但它无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在 OSX 10.14上安装 TUSB3410驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对前一封邮件表示歉意。 您能否提供错误消息的屏幕截图?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经解决了运行以下命令的问题、即使对于较新版本的 OS MACOSX 也是如此。

    4)重建内部系统 kext 高速缓存(仅在 Mac OS X 10.4上)

        sudo kextcache -e

x 出现错误。请重试或与管理员联系。