This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212 Vreg 问题

Guru**** 2384970 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/833160/tusb212-tusb212-vreg-question

器件型号:TUSB212

你(们)好

  我在我的系统上使用了 TUSB212。 我们有1个 NB 主机无法检测到我的系统。 我已检查 TUSB212 Vreg。

  电压为1.8V->0V --> 1.8V->0V ........

  我尝试检查更改 DC-BOOST 和 EQ 设置,所有设置都有相同的问题。

  您能帮助检查此问题吗? 此问题是来自 NB 主机还是 USB 设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在中、TUSB212可能正在进入和退出 HS 模式、从而启用和禁用其重新驱动功能。 如果 HS 断开连接错误、则似乎存在问题、这意味着差分数据的 Vpp 太大。 您能否提供有关您所看到的切换的更多详细信息? 您对 TUSB212使用什么设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

          我们具有测试直流/升压设置 H/L/Float 和 EQ 等级0/2/3。 所有设置都有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否描述测试设置以及出现故障时的情况?  您能否提供有关您所看到的切换的更多详细信息? 故障期间、您是否掌握了 DP 和 DM 的信息? 您应该尝试直流/升压 L 和 EQ 2/3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克尔;

      有更新吗?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

          抱歉,我不希望客户提供此数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已理解、我们将等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。