This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:[RS232]传统硬件流控制

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834084/tusb3410-rs232-legacy-hardware-flow-control

器件型号:TUSB3410

降级器、

    您是否听说过"传统硬件流控制"?

    控制机制如下所述。  

     TUSB3410是否可以支持此通信流程? 或者、我们需要使用由堆肥器控制的传统 UART 转 RS232接口 IC?

您可以在这方面提供帮助。

谢谢

 BR

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB3410使用传统的 UART 转 RS232接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

      感谢您的反馈。

      仍然有两个问题、如下所示

       1.是否可以将 TUSB3410的 nRTS 与另一个连接? 在这种情况下、两个输出都是输出、是否有可能损坏芯片?

       2.是否可以将 TUSB3410的 CTS 与另一个连接? 这两个都是输入、其中一个是否可以改变其方向?

    谢谢

    BR

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "与其他人"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

        另一个可能是另一个器件的 RS-232接口。

        更具体地说、我们是否可以有两个类似这样的 TUSB3410通信(传统硬件流控制)?

    谢谢  

    BR

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能不是、RST 输出向 CTS 发出输入请求、但 RST 到 RST 不能通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答

    BR

    Edward