This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:最小高度尺寸

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834702/pca9548a-minimum-height-dimension

器件型号:PCA9548A

大家好、我们想问 PCA9548ADW 的最小高度尺寸(SOIC 封装)。 在数据表中、该图仅显示最大值。

非常感谢。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我需要与我们的封装团队联系、以获取有关这方面的某种数据。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    下面是我得到的响应:

    "

    通常、封装轮廓图中未提供最小封装高度。

     

    您可能希望询问客户提出此问题的原因。

     

    如果确实需要、则必须在工厂要求 TITL 提供数据、这需要一周左右的时间。"

    客户是否需要此信息? 如果是、我们可能需要收集数据、这将需要时间。

    谢谢、

    -Bobby

    "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    根据我们的客户询问、他们希望了解在需要修改最终产品时的最小高度。

    谢谢、

    -Mark

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我已通过电子邮件将您与我们的内部联系人联系。 请与他沟通客户可能存在的问题。 如有必要、我们可以总结在线 e2e 上发生的情况、以便将来进行搜索。

    -Bobby