This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515B:VOL–VILC

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835071/pca9515b-vol-vilc

器件型号:PCA9515B

您好、E2E、

美好的一天!

数据表第8页的第8.1节规定、"当输出在内部驱动为低电平时、每个内部缓冲器的输入电压必须比低电平输出低70mV 或更多"。 但是、在表6.5第5页中、显示 低于低电平输出电压的低电平输入电压通常为120mV。

我是否可以知道两者之间的区别是什么?

感谢您的一贯支持。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我相信这两个参考的参数是相似的。 本质上而言、当您想要向该器件的输出发送低电平(该电平已经是低电平)时、您需要驱动低于0.4V 的电压。 该器件的最小电压为0.47V、比(VOL-ViLc)低70mV。 (这使我假设最小 VOL-ViLc 为70mV)、而典型值为120mV。 因此、理想情况下、如果我们使用最小电压和典型的 VL-ViLc、则应将电压驱动为低至0.38V。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的解释。

    此致、

    Franz