This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:铜缆到光纤的介质转换器模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/842985/dp83869hm-media-converter-mode-for-copper-to-fiber

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83869EVM

Howdy All、

我对  之前在 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/791559?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83869HM%2525252520managed%2525252520media%2525252520converter:上所说的话有几个问题

1) "DP83869需要软件访问才能在介质转换器模式下工作。 数据表中提到了软件设置。"

   a.)这是否是数据表说明:"当启用媒体转换器模式时、寄存器0x01EC 的位[0]应设置为0。"?

   b.)如果是、该位实际上会做什么、为什么需要它?

2) "铜缆和光纤侧的速度也需要相同。 铜侧可以在1000M 和100M 之间自动协商、但光纤以太网标准不支持自动协商。 因此、需要通过软件在1000M 到100M 之间更改光纤速度。"

   答:)如果是这样、那么为什么我们具有以下设置的端到端以太网通信?

     100m 铜缆<>评估板#1 (仅限带配置的 DP83869EVM)<> 1000M 光纤 SFP <>光纤电缆<> 1000M 光纤 SFP <> 评估板#2 (仅限带配置的 DP83869EVM) <> 100m 铜缆

   b.)软件中需要更改什么寄存器才能将光纤速率配置为100M?

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    寄存器设置是为了启用从一个端口到另一个端口的链路转发。

    如果光纤侧断开链路、则铜侧的链路也将被强制断开。  

    您需要相同的速度设置、因为如果不是这样、您将会损坏数据。

    由于没有存储器、因此如果一侧为100m、另一侧为1G、您将看到和低于或溢出。

    有关光纤控制寄存器的信息、请参阅寄存器0xC00。 该寄存器控制光纤端口的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Ross、

    感谢您提供信息。

    我们将1G 光纤 SFP 设置为100M。

    现在、我们再回答几个问题。

    是否需要链路转发?

    如果未启用链接转发、会发生什么情况?

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未启用链接转发,则一端可能存在链接,另一端则不存在链接。  

    帧不会到达目的地、但您将在本地看到有链接、因此更难检测到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Ross、

    如果是这种情况、那么链路损耗直通(可通过捆绑配置)和链路转发(仅可通过0x01EC 寄存器配置)之间的区别是什么?

    请提供0x01EC 寄存器的详细信息。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    要使链路直通(链路转发)在 DP83869HM 中正常工作、您需要执行以下两个步骤:设置链路直通并配置寄存器0x1EC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Ross、

    如果未配置0x1EC 寄存器、可能会出现什么潜在错误。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    如果寄存器0x1EC 未设置、则链接直通(链接转发)将不起作用。

    必须同时设置这两个选项才能启用该功能。